STMicroelectronics annonce un changement dans son encadrement exécutif
Le directeur financier Carlo Ferro rejoint ST-Ericsson comme directeur général; Mario Arlati est nommé directeur financier de ST
Genève / 20 Feb 2012
STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce aujourd’hui que Carlo Ferro a accepté de se focaliser sur le redressement de ST-Ericsson en prenant le poste de directeur général de la société.
« Au cours des six dernières années, j’ai travaillé aux côtés de Carlo dans son poste de directeur financier de ST, a indiqué Carlo Bozotti, président et directeur général de ST. Je suis certain que son savoir, sa passion pour l’obtention de résultats concrets et sa détermination joueront un rôle fondamental dans le redressement de ST-Ericsson. Je souhaite le remercier d’avoir pris cette importante affectation ».
Mario Arlati, chef comptable de ST et patron du reporting externe, a été nommé directeur financier pendant la durée de l’affectation de Carlo Ferro chez ST-Ericsson.
Les relations avec les investisseurs, précédemment placées sous la responsabilité de la direction financière, passent maintenant sous la responsabilité de Philippe Lambinet, directeur de la stratégie de ST.
À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ». |
En 2011, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com