認証
STにとって、レジリエントな企業であるということは、従業員、お客様、株主を含むステークホルダーに対するコミットメントです。
2016年、STは国際規格ISO 22301(セキュリティおよびレジリエンス—事業継続性マネジメント・システム)の認証を取得しました。この認証は、2019年12月に新たに更新されました。
効果的な品質マネジメント・システムは、業務効率および生産性の向上とより高品質な製品の提供を可能にし、半導体業界における品質ベンチマークになるという目標を達成するための根幹をなします。
STは、国際的に認められた品質マネジメント規格であるISO 9001ならびにIATF(国際自動車産業特別委員会)16949に準拠しています。STは、 2003年に全社的な認証を初めて取得し、それ以来、3年ごとに更新されています。
STの製造拠点は、環境安全衛生に関する規格であるISO14001、ISO45001、および 「環境管理・環境監査スキーム(EMAS)」の認証を取得しています。前工程製造拠点は、エネルギー・マネジメントに関するISO50001規格の認証を取得済みです。
品質システム認証
ISO/SAE 21434 | ||||||
English | ||||||
ISO/SAE certificate STMicroelectronics N.V. | ||||||
ISO 9001 certificate | ||||||
English | Chinese | |||||
ISO 9001 certificate STMicroelectronics N.V. | ISO 9001 certificate STMicroelectronics N.V. | |||||
ISO 22301 certificate | ||||||
As a company, we prepare for potential disruptive events. Our certification highlights our commitment to set-up and operate controls and capabilities to be in a position to maintain (or resume quickly) operations when facing such events. To this end, a Business Continuity Management System has been deployed across mains sites and organizations to strengthen our company’s resilience. | ||||||
ISO 22301 certificate STMicroelectronics N.V. |