ヘルスケア

在宅医療検査を革新

実験室でQassay社の医療検査装置を持っている人。 実験室でQassay社の医療検査装置を持っている人。

再利用可能なリーダで検査を素早くシンプルに

高精度な医療検査が専門機関に限らず、自宅でも素早く快適に利用できる世界を想像してみてください。このような世界は、スペインのメドテック企業であるQassay社の先進的な取り組みによって、もはや未来のビジョンではなく現実のものとなっています。Qassay社は、自己検査キット用の携帯型ラテラル・フロー・リーダを開発することで、迅速検査に革新をもたらしました。これにより、デジタルかつセキュアで、より高効率な在宅医療検査が一般的なものになります。

ターゲットのアイコン

課題

  • 精度を維持しつつ、検査室グレードの機器をポケット・サイズへ小型化
  • 一貫して安全で精確なデータ処理を保証
  • 高い通信性能により医療データの機密性を確保
ソリューションのアイコン

ソリューション

  • 高性能、低消費電力、セキュリティ機能を備えたSTM32WBAワイヤレスSoC
  • STM32マイコンによる追加のセキュアなデータ転送プロトコルの実装
効果のロゴ

効果

  • 充電時間の削減: 1回の充電で医療グレードの検査を1,000回実施可能
  • 利便性 & セキュア: 医療従事者にデータをセキュアに即時転送
  • 医療システムのコスト削減: 検査費用の削減

医療へのアクセシビリティを飛躍的に向上させる在宅検査

Qassay社は、迅速検査の普及や、より包括的な医療エコシステムの構築をミッションに掲げています。Qassay社の革新的なラテラル・フロー・リーダは、SARS、デング熱、あるいはビタミンD欠乏症といいた疾患、感染症、または生体マーカーを少量の液体試料から5秒以内に検出できる業界初の小型検査用機器です。

 

この革新的なテクノロジーは、きわめて高感度で低濃度検体の検出および定量化を実現し、検査室レベルの高精度検査を患者や医療従事者に提供します。Qassay社のラテラル・フロー・リーダは、先進的なエレクトロニクス、マルチスペクトル・センサ、および高度なアルゴリズムに、使いやすいモバイル・アプリケーションとクラウド・ベースのソフトウェアを組み合わせて実現されています。

 

大型装置を携帯型リーダに

Qassay社は、検査室グレードの検査装置と同等の性能を備えた、小型かつ堅牢な検査機器を開発するという大きな課題に直面していました。

 

このような課題に対応するため、同社は、バッテリ駆動機器の厳しい要件を満たしつつ、最高レベルのセキュリティ(PSAレベル3認証取得済み)を提供できるSTM32WBAワイヤレスSoCをすぐに採用しました。Arm® Cortex®コアを搭載し、最大100MHzで動作する同製品は、スペクトル・センサのデータ収集アルゴリズム実行に必要な処理能力を備えています。

 

また、STM32WBAは、複数の低消費電力モードを備えているため、充電1回当たりの検査回数を減らすことなく、バッテリの小型化や機器全体の軽量化に貢献します。

Qassay社 Gorka Alapont氏の写真

大型の医療検査装置をポケットサイズに小型化するのは、容易なことではありません。STからSTM32WBAワイヤレスSoCを提案されたとき、理想的なSoCが見つかったと確信しました

Gorka Alapont氏, Qassay社 事業開発マネージャー

コネクティビティとセキュリティの両立

Qassay社のラテラル・フロー・リーダは、LEDと分光センサを使用して光度を測定します。ユーザは、付属のスマートフォン・アプリのガイドに従って使用することができ、取得されたデータはシームレスかつ安全にクラウドに転送され、分析されます。このセキュアなデータ処理は、デバイス動作の中核をなすSTのワイヤレスSoC「STM32WBA」によって実現されています。同製品は、デバイスおよびクラウド・ベースのアプリ間の暗号化通信を簡略化し、患者データの機密性を保持します。

 

ワイヤレスSoCとアプリケーション間のセキュアで暗号化された接続は、Qassay社にとってデータ・セキュリティの観点からきわめて重要でした。STM32WBAワイヤレスSoCの重要な機能の1つであるセキュア・ブートは、医療機器への不正アクセスや不正操作、誤った結果の生成を回避するために不可欠なセキュリティ・レイヤを追加します。

医療において、データ・セキュリティは最優先課題です。そこで、優れたセキュリティ機能を備えたSTM32WBAワイヤレスSoCをすぐに採用しました

Gorka Alapont氏, Qassay社 事業開発マネージャー

医療グレードの自己検査キットを手頃な価格で実現

Qassay社の革新的な製品は、卓越した効率と費用対効果を提供します。世界で最も厳格な規制基準の1つであり、ヨーロッパで求められるCE認証を取得したQassay社の製品は、単に先進的であるだけでなく、厳しい安全基準と性能基準も満たしています。

 

また、1回の充電で何度も検査できる再利用可能な設計により、高い利便性を実現しています。バッテリ残量が少なくなっても、USBケーブル1本で簡単に充電できます。こうした利便性と手頃な価格は、デング熱の症例が過去5年にわたり毎年急増しているブラジルなどの熱帯諸国において、きわめて重要です。デング熱のように蚊が媒介する疾患は、異常気象の激化に伴って南北アメリカ大陸やアフリカで増加しており、より身近に検査にアクセスできることがこれまで以上に重要になっています。また、これは一例にすぎず、世界各地で多くの国が毎年感染症の拡大に対処しています。

1回の充電で1,000回検査できれば、
大きな時間の節約になります
ブラジルでは今年、デング熱の症例が100万件を超えました。このような状況で医療グレードの在宅検査キットがあれば、どれほど役立つかを想像してみてください

Gorka Alapont氏, Qassay社 事業開発マネージャー

患者にとどまらないさまざまなメリット

多くの医療機関にとって、検査の実施は多額のコストがかかる上に、患者の治療に費やすべき貴重な時間を奪いかねません。そのため、従来は検査がまったく実施されない場合も多くありました。Qassay社のラテラル・フロー・リーダは、コストや時間のかかる院内検査の必要性をなくす便利な在宅検査ソリューションを提供します。

 

このリーダを使えば、従来のような検査結果の待ち時間がなくなり、データの調整と医療従事者への転送を即時かつセキュアに行えるようになり、医療に大きく貢献します。またその結果、迅速な意思決定が可能となり、最終的には医療システム全体の時間やリソース削減につながります。

Qassay社について

P4Q社の先駆的な部門であるQassay社は、高精度の診断検査を専門とし、革新的な在宅医療検査ソリューションを提供しています。過去25年間にわたり、Qassay社の親会社であるP4Q Industrial Group社は、20年以上にわたって培ってきたエレクトロニクスの専門知識とAI、ビッグ・データ、クラウド分析などの最新テクノロジーを組み合わせた幅広い独自製品やサービスを開発することで、人々のためのテクノロジーを創造すると同時に、自社技術のDNAを強化してきました。P4Q社の多角化戦略は、Suntrack(ソーラー・トラッカ・コントローラ分野のグローバル・リーダー)やQassay(在宅医療検査用の革新的なラテラル・フロー・リーダ)といったブランドを生み出しました。

白背景のQassay社のロゴ