STのブスクラ工場は、世界最先端のパッケージング/テスト工場の1つで、約4000人の従業員が働いています。品質要件が最も高い業界にさまざまなパッケージで製品を供給し、自動車・産業市場の幅広い顧客にサービスを提供しています。
ブスクラ工場は、インダストリー4.0の先進機能を数多く導入しています。例えば、遠隔保守用の複合現実(MR)ヘッドセットや、工場内で作業員とともに安全に稼働する自律型インテリジェント・ビークルなどがあります。また、人工知能(AI)技術を活用して生産設備の予知保全も行っています。
2024年、STのブスクラ工場では、国立カサブランカ輸血センターと協力して献血キャンペーンを実施しました。従業員およびサプライヤから750人以上が参加し、地域の健康と団結に対するコミットメントを示しました。この取組みは人命救助に役立ち、組織内に社会的責任感を醸成しました。
STのブスクラ工場は、2024年にイミ・ウアダルで開催したサマー・キャンプで、100人以上の子供たちに2日間にわたるSTEM入門コースを実施しました。若い参加者たちは、エキサイティングな火星ロボットに関するセッションなど、さまざまな実践的演習に参加し、大きな関心を示していました。この取組みは、子供たちの科学技術への関心を高めることに成功しました。
優れた実績や成果を上げ、貢献した従業員には、適正な報酬が与えられるべきであるとSTは考えています。
ヘルス・プラン & 生命保険
適切なワークライフ・バランス
キャリア・モビリティ
トータル・リワード・パッケージ
人、環境、経済、社会に貢献するサステナブルな文化
ブスクラ工場では、再生可能エネルギーの調達に向けた取組みの一環として、12基の風力タービンによって発電された電力の購入契約を締結しています。これらのタービンは、2023年にはブスクラ工場の消費電力の45%以上を供給し、約3万トンのCO2排出削減に貢献しました。また、太陽光発電パネルを備えた7,000m²の駐車場も設置しています。
STのブスクラ工場は託児所を設置し、従業員が仕事と家庭生活のバランスをとるための便利な方法を提供しています。この託児所は、3カ月児から4歳児まで40人を収容可能で、広さは450m²以上で、遊び場と園庭があります。高度な資格を持つ専門家によって管理され、最先端の基準を満たした設備が整っています。