オートモーティブ

クルマの安全性の
未来を切り開く

Mobileye社が、すべての複雑なADASシステム向け車載用システム・オン・チップ(SoC)の共同設計および製造パートナーとしてSTマイクロエレクトロニクスを選択した理由をご紹介します。

ビデオを視聴する
Mobileye社のバナー Mobileye社のバナー

路上での安全に隠された秘密

高度運転支援システム(ADAS)の快適性と安全性を経験したことがある人なら、動作中の「Mobileye」をおそらく見たことがあるでしょう。このコンピュータ・ビジョン・テクノロジーの先駆者は、20年以上にわたって世界中の運転者とすべての道路利用者の安全性を向上させてきた実績があり、ほぼすべての主要自動車メーカーにサービスを提供する自動車業界のリーダーとして地位を確立しています。Mobileye社の最先端テクノロジーは、2023年末の時点で800車種、1億7,000万台以上の車両に搭載されています。STは、同社を設立当初からサポートしており、すべてのチップの共同設計および製造を行っています。 

ターゲットのアイコン

課題

  • 適切な能力とテクノロジーを備え、複雑なコンピュータ・ビジョン・デバイスの共同設計と製造が可能なサプライヤの選定
  • 車載用製品の厳しい基準に適応し、大量の需要に対応できるサプライヤの確保
ソリューションのアイコン

ソリューション

  • 深化した協力、信頼、補完的な技術力に基づくSTとの長期的な関係
効果のロゴ

効果

  • 1億7000万台以上の車両がMobileye社のテクノロジーを搭載
  •  世界50社以上の自動車メーカーと協力

運転の快適性と安全性の向上に必要なこと

クルマで外出するとき、自分を見守ってくれるナビゲータが同乗してくれることを想像してみてください。それこそがADASの目的であり、私たちの運転体験に安全性の向上、手間いらずの利便性、全体的な旅の楽しさをもたらします。ADASは、前方衝突警報や自動緊急ブレーキ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、車線逸脱警報など、運転のさまざまなシーンに組み込まれています。
利便性の面では、アダプティブ・ヘッドライト制御、自動速度制御装置、交通標識認識などの機能が挙げられます。当然ですが、ADASをシームレスに機能させるための前提条件として、安全性と信頼性に対する絶対的なコミットメントがなければなりません。そこで、STは2004年にMobileye社と主要な戦略的パートナーとして提携しました。

Amnon Shashua教授の肖像

STと協力することで、他のパートナーでは実現できなかった加速度的なペースで前進することができました

Amnon Shashua教授, Mobileye社 創業者 / 社長 兼 最高経営責任者(CEO)

STの製造技術が導く舵取りとは?

Mobileye社とSTの協力は、すでに6世代に及ぶ車載用システム・オン・チップ(SoC)「EyeQ™」の躍進を支えてきました。
STの主な役割は、Mobileye社の高度な性能要件を満たす先進的なパッケージング技術を使用して、最先端テクノロジー・ノードでのEyeQ™チップの開発を支援することです。STは製造だけでなく、Mobileye社のチップ設計チームも高度なテスト設計サポートによって補完し、適切な性能、品質、信頼性を備えた最終製品を製造、テストおよび出荷できるようにしています。STはMobileye社の成功に必要な大量の製品を提供するため、社内外の技術を活用してチップを製造しています。

Elchanan氏の肖像

STとの協業は20年に及びます。当社は、自動車に関する豊富なノウハウと業界における歴史を持つパートナーを必要としていました

Elchanan Rushinek氏, Mobileye社 エンジニアリング担当エグゼクティブ・バイスプレジデント

インテリジェントな運転に向けて

安全性が最優先される業界において、STの技術的な専門性と自動車市場における経験は、Mobileye社が運転支援ソリューションから自動運転ソリューションへの進化をリードするシステムを開発する上で、極めて重要な役割を果たしてきました。STは、ますます高度化する半導体ソリューションを統合し、最新のプロセスとパッケージング技術を開拓することで、EyeQ™1から最新のEyeQ™6Hまで、すでに数億個を出荷しているMobileye社の成功に大きく貢献しています。各開発サイクルは、車載環境における高性能コンピューティングの需要に対応できるよう入念に設計および構築されています。 

Leonid Smolyansky氏の肖像

STによる設計は、いずれも非常に高品質でした。STのおかげで、当社は完全に機能するSoCを常に実現することができています

Leonid Smolyansky氏, Mobileye社 SoCアーキテクチャ / セキュリティ / 安全担当シニア・バイスプレジデント

STとMobileye社の長年にわたる協力は、スマートなドライビング体験の安全性と利便性の向上をもたらしました。多くの車種へのADASの普及拡大は、ドライバや乗客、歩行者、その他多くの道路利用者の安全を大幅に向上させています。Mobileye社が得意とするビジョン・ベースの運転支援システムとSTの製造における専門性の融合は、革新的で実績とコスト競争力のあるソリューションにつながり、自動車市場を形作り続けています。 

Leonid Smolyansky氏の肖像

STは、当社がテクノロジーの最先端を走り続け、市場で最も電力効率とパフォーマンスに優れたソリューションを提供する力になっています

Leonid Smolyansky氏, Mobileye社 SoCアーキテクチャ / セキュリティ / 安全担当シニア・バイスプレジデント

ADAS市場には新規参入企業が相次いでいますが、Mobileye社はSTとの強固な協力基盤により、業界リーダーの地位を確保し続けています。次の大きなマイルストーンは、自動運転車への進化を実現することです。 

Mobileye社について

Mobileye社(Nasdaq:MBLY)は、世界的に有名なコンピュータ・ビジョン、人工知能、マッピング、データ分析に関する専門性を活用して、自動運転と運転支援技術でモビリティ革命をリードしています。1999年の創業以来、REM™クラウドソーシングマッピング、True Redundancy™センシング、Responsibility Sensitive Safety(RSS)などの画期的なテクノロジーを他社に先駆けて開発してきました。これらのテクノロジーは、モビリティの未来に向けてADAS(高度運転支援システム)とAV(自律走行車)の分野をけん引しています。また、自動運転車とモビリティ・ソリューションの実現に加え、業界をリードする高度運転支援システムを強化し、モビリティ・インフラを最適化する貴重なインテリジェンスを提供しています。Mobileye社のテクノロジーは、これまでに全世界で1億7000万台以上の車両に搭載されています。2022年、株式の過半数を保有するIntel社(Nasdaq:INTC)とは別の独立企業として上場しました。 

Mobileye社のロゴ