スマート・ホーム体験に革命を起こすNFCテクノロジー

キッチンでタブレットを持つ人

モノのインターネット(IoT)は、私たちの家庭生活を変えつつあります。従来の生活家電から冷暖房空調設備システムに至るまで、現在では、幅広い家庭用機器がインターネットやスマートフォンに接続されています。

スマート・テクノロジーは、私たちの家庭用機器との関係を新たにする一方、ユーザに高い安全性快適性利便性、およびエネルギー効率をもたらします。

重要な市場情報

スマート・ホーム市場は過去数年間で大きく成長しましたが、その可能性を最大限発揮するまでには至っていません。

グローバル・スマート・ホーム市場は2027年までに2,229億ドル規模に達すると予想

出典:Statista(2022年)

最速のCAGRで成長する制御および接続ソリューションのセグメント、年間成長率13.16%を達成

出典:Statista(2022年)

課題と標準化

スマート・ホーム・デバイスは今や主流となっているものの、多様なブランドの機器やネットワークを使用する住宅所有者向けにシームレスかつセキュアな体験を確実に提供できる必要があります。この課題に対処するために、標準化団体はMatterなどの新しい接続規格をリリースしました。

NFCはそのうちの1つです。さまざまなコネクテッド・デバイスの相互運用性の問題を解決し、ユーザ体験全体を向上できます。

その他のユース・ケース

コミッショニングや診断のほか、NFCテクノロジーの活用方法についてまとめたSTのホワイト・ペーパーをご覧いただけます。

今すぐダウンロード

スマート・ホーム・デバイスへのNFCテクノロジーの組込み

多くの業界では、モバイル決済や入退室管理など、日常的なアプリケーションにNFCをすでに実装しています。大半のスマートフォンにNFCリーダライタが搭載されているため(2026年には70%を上回る)、設計者はNFCタグをスマート・ホーム・ソリューションに安心して搭載できます。NFC対応の生活家電は、タップするだけで制御できます。

NFCテクノロジーの仕組み

NFCは、リーダライタとタグの間の非接触通信を可能にするワイヤレス・テクノロジーです。

NFC対応サーモスタット

 

ダイナミックNFCタグは、スマート・サーモスタット、生活家電、監視カメラなどのあらゆる種類のデバイスに内蔵できる受動(バッテリ不要の)電子部品です。

NFCリーダライタと機器に内蔵のマイクロコントローラ間に双方向ワイヤレス通信チャネルを提供することで、システムの機能を大幅に向上させます。

NFCリーダライタは、タグに電力を供給し、その内容を読取ります。リーダライタは、ほとんどのスマートフォン(AndroidやiOS)で利用できるだけでなく、メンテナンス機器などの専門機器でも利用可能です。

スマート・ホーム革命を起こす革新的なNFCのユース・ケース

直感的で便利なNFCテクノロジーは、スマート・ホーム環境に多くのメリットをもたらしています。主なメリットの1つは、ワンチップで複数のユース・ケースに対応可能なため、携帯電話さえあれば、家にいる誰もが利用できるということです。

スマート・ホームのコミッショニング

コミッショニング(機器導入プロセス)

コミッショニングとは、新しい機器をホーム・ネットワーク(Wi-Fiなど)に追加するプロセスのことです。これは、スマート・ホーム環境の重要なステップですが、複雑で時間がかかる場合があります。NFCは、1回のタップで、この難しいタスクを迅速かつ直感的な体験に変えることができます。

診断

メンテナンスはユーザ体験の一部です。このタスクには、技術者の派遣を含め、特定の機器やスキルが必要な場合があります。

NFCは、直感的な体験を提供することにより、非常に複雑な設定にも全ユーザがアクセスできるようにします。

その他のユース・ケース

コミッショニングや診断のほか、NFCテクノロジーの活用方法についてまとめたSTのホワイト・ペーパーをご覧いただけます。

今すぐダウンロード