nfc technology

NFCテクノロジー

NFC(近距離無線通信)は、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができる信頼性の高いテクノロジーです。

ユーザ目線に立ち、正しくNFCテクノロジーを活用することでアプリケーションの利便性を最大限に高めることができます

NFCテクノロジーは、ユーザにさまざまなメリットをもたらします。

NFC

NFCとは?

ビデオnfc

NFCテクノロジーの背景

13.56MHzワイヤレス通信プロトコルに基づくNFCテクノロジーは、最大10cm離れたNFCリーダライタとタグ間のワイヤレス通信を可能にします。

NFCは、Wi-Fiや4G、LTEといったコネクティビティと異なり、コストや特別な知識なしで使用することができます。また、NFCタグはRF波を放射しないパッシブ・テクノロジーのため、バッテリも不要です。 NFCは全世界のスマートフォンに採用されており、多くの人に活用されています。

NFCおよびNFC対応デバイスの国際規格を策定するコンソーシアムであるNFCフォーラムは、メーカーやユーザのためにNFCの普及および規格化をサポートしています。

NFCフォーラムによると、2020年はじめの時点で世界人口の4分の1におよぶ約20億人がNFC対応デバイスを所持しています。また、1秒ごとに約64個のNFC対応デバイスが生産されており、そのほとんどがスマートフォンです。

さまざまな分野で使用されるNFC

NFCは次のようなさまざまな分野におけるアプリケーションで使用されています。

主なアプリケーション例 

デジタル・ライフの提供

NFC対応スマートフォンを製品に取り付けられているNFCタグに近づけることで、日用品を通じたデジタル・ライフが実現します。これにより、Webサイトへの誘導や電話番号交換、ソーシャル・メディア情報交換、メンバーズ・カード、クーポン配信、電子取引、イベントへの登録、製品のデジタル登録など、拡張性に優れたさまざまな機能を提供することができます。

また、NFCテクノロジーは、以下のようなアプリケーションやユース・ケースにおいて製品の真正性を保証し、製造元の認証に使用することもできます。

NFC

NFCテクノロジーの基礎

NFCテクノロジーはタッチ体験をベースにしています。

ユーザがスマートフォンをNFCタグが組み込まれたタッチポイントに近づけることで、スマートフォン上でアクションをトリガします。自動的にアプリケーションを起動したり、モバイル・ネットワークやローカルWi-Fi経由でインターネットに接続して情報を得たりするアクションをNFCタグに設定できます。

NFCタグとの通信に関する標準的なステップ

NFCタグとの通信に関する標準的なステップ

NFC動作モード

NFC動作モード

アプリケーションに応じて使用できるよう、NFCには各種動作モードが用意されています。

  • リーダライタ・モード
  • カード・エミュレーション・モード
  • P2P(ピア・ツー・ピア)モード
  • 充電モード
NFCリーダ+タグ・ソリューション(R+T)をあなたの製品に搭載するメリットをご紹介します。

NFCテクノロジーに関するFAQ

NFCテクノロジーとは何ですか?

NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)は、2つのデバイスが互いに数cm以内に近づいたときに、それらを接続する無線テクノロジーです。NFCは、無線周波数識別子(RFID)を使用して、データを伝送します。規格を管理する業界グループであるNFCフォーラムによって規定されたプロトコルに準拠します。

NFCの大きなメリットは、使用が非常に簡単な点で、デバイスを互いにタップまたはかざすだけで使用できます。手動でのペアリングは不要です。モバイル決済、連絡先やリンクのすばやい共有などのタスクに最適です。今日、最もよく使用されているのが決済の場面ですが、NFCには他にも数多くのアプリケーションがあります。ヘッドフォンのペアリング、公共交通機関へのアクセス、ファイルの共有などにも使用できます。

NFCは実際にどのように動作するのですか?

NFCは、無線周波数識別子(RFID)と近距離無線通信(NFC)という2つの特徴的なテクノロジーの組み合わせを利用します。RFIDとは、リーダまたはライタが所定の範囲内で他のデバイスを検出できるようにするテクノロジーです。NFCとは、デバイスが実際に互いに通信できるようにする、NFCフォーラムによって開発されたプロトコルと規格です。これらの2つのテクノロジーが連携して、適切なNFCトランザクションの基盤を形成します。

無線周波数識別子(RFID)テクノロジー
無線周波数識別子(RFID)は、リーダ / ライタ原理に基づいて動作します。リーダやライタは、通常、スマートフォンや決済カード端末に搭載されています。リーダは、特定の方向へ電磁場を送出します。この電磁場の範囲内にあるデバイスが、この信号を検出し、所定のプロトコルに従って適切なデータで応答します。この往復の通信プロセスを通じて、リーダやライタは必要な情報を抽出します。
近距離無線通信のプロトコルと規格
NFCテクノロジーの2番目のコンポーネントは、NFCフォーラムによって開発されたプロトコルと規格です。これらの規格が、すべての互換性のあるデバイスが互いのメッセージを正しく解釈し、適切なトランザクションを行えるようにします。これらの規格の最新バージョンの1つは、Wireless Charging Specification 2.0(WLC 2.0)と呼ばれ、NFC対応デバイスの1つのアンテナで通信と充電の両方を管理できるようにすることにより、 ワイヤレス充電を可能にします。

NFCテクノロジーを使用したアプリケーションの例にはどのようなものがありますか?

NFCテクノロジーは、決済、データ転送、入退室管理、認証などのさまざまな場面で使用されています。

決済およびトランザクション
NFCの最もよく知られているユース・ケースが、決済などの金融系トランザクションです。多くの銀行は、ユーザがカードをリーダライタにタップして非接触決済を簡単に行えるように、NFCチップが埋め込まれたクレジット・カードを発行しています。
データの転送および共有
決済などの金融系トランザクションに加え、NFCは、他のタイプのデータの転送や共有にも使用できます。ユーザは、2つのNFC対応デバイスを互いにタップするだけで、写真、音楽ファイル、連絡先リストなどのデータを簡単に共有できます。これにより、インターネット接続を必要とせず、ファイルをすばやく簡単に送受信できます。
入退室管理および認証
NFCは、入退室管理やユーザ認証でも役立ちます。多くの会社は、NFCタグを使用して、会議室やコンピュータ・センターなどの構内の特定領域への入退室を管理しています。さらに、NFCは、パスワードやユーザ資格情報などの情報を安全に保存するためにも使用できます。 セキュアNFCソリューションの詳細をご確認ください。

おすすめ情報