NFCで企業の持続可能性を高める方法
NFCテクノロジーとは?どのように動作するのか?
NFC(近距離無線通信)は、タグとリーダライタ間で非接触での通信を可能にするテクノロジーです。
バッテリ不要のNFCタグ(チップ)は、あらゆる対象物にコネクティビティを追加します。リーダライタは、スマートフォンやNFC対応デバイス内に搭載されているものを使用できます。これらの装置は、磁場によるエナジー・ハーベスティング技術を利用し、その磁場を介してデータを送信します。
メリットは?
タップ・アンド・ゴー・アプローチにより、ブランド各社は消費者が<65>素早く便利に情報アクセスする手段</65>を提供できるようになります。梱包やラベルには、必要な情報を十分に記載することができません。NFCタグを製品に組み込むことにより、消費者は製品のライフサイクルなど、製品の特徴やメリットに関する情報にすぐにアクセスできるようになります。
NFCタグを使用すれば、自社ブランドの取り組みや製品についてさらに多くの情報を得られるウェブサイトに消費者を誘導することも可能になります。NFCタグは、モバイル・クーポンなどの販促物をその場で配布する革新的な売上促進手段にもなります。また、NFCタグの使用回数をトラッキングすることで、顧客エンゲージメントの状況について貴重な洞察も得られます。
NFCは、ブランド各社にとって、顧客エンゲージメントと販売を向上させるための強力なツールとなります。
NFCテクノロジーをブランド各社の持続可能な取り組みに実装する方法
新しいビジネス・チャンスを作り出す持続可能な取り組みや製品を求める消費者はますます増えています。NFCテクノロジーは、ブランド各社の持続可能な取り組みに簡単に実装できます。
NFCタグは、パッケージ、ラベル、製品などに組み込むことができるので、消費者はブランド各社の持続可能性に対する取り組みについて簡単に知ることが可能になります。
消費者がNFC対応デバイスをNFCタグの上にかざしてタップすると、環境への影響やカーボン・フットプリントなど、製品に関する価値ある情報にアクセスできます。
こうした情報を入手しやすくすることで、ブランド各社は、消費者が的確な情報に基づく選択を行い、より持続可能な未来に向けた変化を促すためのお手伝いができるようになります。
あらゆる過程で価値を提供
NFCテクノロジーは、さらに多くのお客様を引き付けるだけでなく、以下の製品に適用すると、サプライ・チェーン全体で多くのメリットを実現することが可能になります。
- 構成が複雑で、複数のコンポーネントや材料からなる製品
- トレーサビリティ・サービスやトラッキング機能を提供する製品
- 所有者が代わる可能性が高い製品(中古品市場)
- 複数のライフサイクルを経て使用できる耐久性の高い製品
- 再充填、別目的への使用、またはリサイクルが可能な製品
持続可能性の実現に向けたNFCのユース・ケースのご紹介
NFCは、もともとコンタクトレス決済向けに開発されましたが、現在ではさらに広い用途に普及しています。本テクノロジーは現在、アクセス制御、アセット・トラッキング、データ共有といった幅広い用途で使用されています。
NFCテクノロジーは、今後も進化し続けますが、その過程において、持続可能性に関する取り組みの中で重要な役割を果たす可能性があります。たとえば、NFCタグは、製品の構成や環境性能といった追加的な価値ある情報を提供するために使用することができます。
さらに、NFCタグは、コンテナ(通い箱)などの再利用可能な製品で特に便利なトラック & トレース機能を実現し、循環性を高めることも可能です。
より幅広い用途としては、1つのNFCタグを複数のアプリケーションに使用することができるため、製品のライフサイクル全体を通してブランドの柔軟性を高めることが可能になります。NFCは、カーボン・フットプリントの低減に向けたお客様の取り組みを支援します。たとえば、1つのタグを、ブランドの保護、顧客エンゲージメント、そして持続可能性に関する取り組みのすべてに使用することができます。
NFCテクノロジーは、多くのアプリケーションで使用できます。いくつかの有力ブランドは、すでに製品へのNFCテクノロジーの実装を始めており、大きな成功を収めています。NFCテクノロジーが成長を続け、より普及すれば、<119>世界中の持続可能性に関する取り組み</119>にさらなる好影響を与えていくことになるでしょう。
NFCテクノロジーにご興味がある場合は、以下をご確認ください。
ST25Connectは、製品にNFCテクノロジーを採用する際に最適な組込み手法および最適な実装方法をサポートするプログラムです。
STは、幅広い業界の企業を対象に、NFC実装プロセスを一貫してサポートし、安心してNFCを導入いただける環境を提供しており、たとえばPaco RabanneやNP Plastibellなどの製品で実績があります。
ST25Connectでは、STの技術的な専門知識や信頼できるパートナーを提供することで、NFCを製品に組込み、その潜在能力を活用できるようにサポートします。
ST25Connectプログラムに参加してみませんか?弊社の専門家がサポートとガイダンスを提供します。以下のフォームに必要事項を入力してください。1週間以内に弊社からご連絡いたします。
ご利用いただきありがとうございます。