初期のデータのアップロードから内容検証に至るまで、設計段階での不揮発性メモリの統合には長い時間がかかる場合があり、製造コストの増大を招く可能性があります。
STが提供する不揮発性メモリ、ページEEPROMは、製造コストを削減するために役立つさまざまな機能を備えています。
初期のデータのアップロードから内容検証に至るまで、設計段階での不揮発性メモリの統合には長い時間がかかる場合があり、製造コストの増大を招く可能性があります。
STが提供する不揮発性メモリ、ページEEPROMは、製造コストを削減するために役立つさまざまな機能を備えています。
メーカーにメモリが納入されたときの初期状態が、生産段階で発生する関連コストに影響を与えます。ページEEPROMは、即プログラム可能なFFで初期化された状態でスされ、時間とコストを節約することができます。
生産段階において、「時は金なり」です。メモリをプログラムするのにかかる時間は、1秒であっても、メーカーにとっては追加コストとなります。これは、大量生産の場合に特に当てはまります。ページEEPROMの専用の機能「バッファ読込み」は、こうしたコストの削減に役立ちます。
この機能により、SPI通信が多重化され、プログラミング時間が短縮されます。バッファ読込みがある場合とない場合のプログラミング時間を比較してみましょう。
この例では、ページEEPROMを使用した場合、2生産日も短縮できます。
製造プロセスでは、メモリの再プログラムが必要になる場合があります。これには、時間と費用がかかります。ページEEPROMは、超高速消去性能により、メモリの再プログラミングにかかる時間を大幅に短縮します。これはシリアルFlashの約100倍の速さで行われます。
ブロック消去の場合 3.7ms | チップ消去の場合 15ms |
生産ラインでは、アプリケーションが正しく予定どおりに製造されていることを確認するために、トレーサビリティ・データの追跡が必須となっています。ページEEPROMは、バイト書込み操作により、製造段階で製品を監視する際に求められる柔軟性を実現しています。
メモリのプログラム後、内容をチェックして、適切なデータやファームウェアが実装されていることを確認したい場合もあるでしょう。80MHzのクアッド出力SPIインタフェースにより、ページEEPROMのダウンロード速度は320Mbit/sに達するため、生産ラインでのコスト効率が高い内容検証が可能になります。
M95P32ページEEPROMの注文はこちら
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?