不揮発性メモリによりバッテリ駆動モジュールのバッテリ寿命をのばす方法
今日、バッテリ駆動デバイスはあらゆるところで使用されています。コンピュータから携帯電話まで、私たちは毎日スマートなエレクトロニクス製品を使用し、その高性能の恩恵にあずかることを期待しています。
バッテリの寿命を損なうことなく、スマート・デバイスの性能がエンド・ユーザの期待に確実に応えられるようにするには、どのような設計にすればよいでしょうか。
生産段階でNVMの統合を簡素化する方法
初期のデータのアップロードから内容検証に至るまで、設計段階での不揮発性メモリの統合には長い時間がかかる場合があり、製造コストの増大を招く可能性があります。
STが提供する不揮発性メモリ、ページEEPROMは、製造コストを削減するために役立つさまざまな機能を備えています。
不揮発性メモリによりデータロギングの効率と精度を向上させる方法
数百万台ものIoTデバイスが日々のイベントを検出し、記録することにより、私たちの家庭、都市、産業のスマート化が進んでいます。
これは、NVMでデータロギング機能を活用して、大量のデータの収集、処理および保存を実行する必要があるということを意味します。
不揮発性メモリによりデータ整合性を保護する方法
スマート電子システムは、収集したデータに基づいて意思決定を行います。正しいい意思決定を確実に行うため、このデータは安全に保存されているだけでなく、信頼性が高くエラーがないことが求められます。
メモリ・デバイスはデータと命令を保存するため、データ整合性を保護するうえで重要な役割を果たします。
不揮発性メモリによりファームウェアのダウンロードおよびアップロード時のアプリケーションのダウンタイムを短縮する方法
組込みの電子システムがスマートになるにつれ、これらのアプリケーションの実行時に必要なコードはますます複雑化しつつあります。
ファームウェア・パッケージとそのバックアップを保存するため、システムでは高密度NVMデバイスが使用されています。