对意法半导体来说,成为一家具有强大韧性的公司,是我们对员工、客户、股东等利益相关者所能作出的最好承诺。
2016年,意法半导体通过了国际标准ISO 22301(安全性与韧性——业务连续性管理体系)的认证。该认证已于2019年12月成功更新。
2024年,意法半导体的安全管理系统首次通过国际标准ISO28000:2022的全公司认证。
一个有效的质量管理系统能够提高公司的运营效率和生产力,以保证提供更高质量的产品。这也是我们实现成为半导体行业质量标杆这一目标的核心支柱。
意法半导体遵守国际认可的质量管理标准ISO 9001和国际汽车工作组 (IATF) 16949。2003年,意法半导体获得了第一个全公司范围的认证;此后该认证每三年更新一次。
意法半导体的制造工厂已经通过环境、健康和安全管理体系ISO14001, ISO45001, ISO50001以及“环境管理和审核系统”(EMAS) 的认证。
Mastercard制定了卡片质量管理 (CQM) 计划,以确保Mastercard品牌卡片在全球范围内达到统一的高质量标准。对于卡片组件供应商而言,CQM计划以符合CQM要求的自我评估为基础,并通过严格的CQM认证审核进行控制。CQM认证彰显了我们致力于向卡片制造商提供卓越CQM质量标签的卡片组件的承诺。
日期 | 说明 | |
---|---|---|
2024 | ||
2024 | Bouskoura - IATF 16949 | |
2024 | Catania - IATF 16949 | |
2024 | Calamba - IATF 16949 | |
2024 | Malta - IATF 16949 | |
2024 | Muar - IATF 16949 | |
2024 | Norrkoping - IATF 16949 | |
2024 | Rousset - IATF 16949 | |
2024 | Shenzen - IATF 16949 | |
2024 | Tours - IATF 16949 | |
2024 | Crolles - IATF 16949 | |
2024 | Ang Mo Kio - IATF 16949 |
ISO/SAE 21434
获得此项认证充分体现了我们维护所有利益相关者利益的坚定决心。该认证确保意法半导体全公司的安全管理系统始终保持符合ISO标准的统一安全水平。
日期 | 说明 | |
---|---|---|
2022 | 英文版 - ISO/SAE 21434 |
作为一家公司,我们始终为潜在的破坏性事件做好充分准备。
我们的认证突显了我们在此方面的承诺,即通过建立和运行管控措施与应对能力,确保在面临此类事件时能够维持(或迅速恢复)运营。为此,我们已在各主要工厂和组织部署了业务连续性管理系统,以进一步增强公司的韧性和应变能力。
获得此项认证充分体现了我们维护所有利益相关者利益的坚定决心。该认证确保意法半导体全公司的安全管理系统始终保持符合ISO标准的统一安全水平。
日期 | 说明 | |
---|---|---|
2024 | 英文版 - ISO28000证书 |