时钟与定时电路

意法半导体提供广泛的时钟和定时器产品组合,包括传统定时器以及并行和串行接口实时时钟 (RTC) IC。这些设备具有优于同类产品的高精度和超低功耗,适用于通信、网络、工业和电池供电应用。

为什么要使用独立RTC?

独立实时时钟 (RTC) 的性能明显高于标准MCU中的嵌入式RTC。使用独立RTC,应用的电流消耗大约是标准MCU中用于保持时间的嵌入式RTC的三分之一。这对于由纽扣电池或一次性电池供电的系统非常重要。
由一次性电池供电的系统中,当更换电池时,独立RTC可以使用小型电容器保持时间。RTC也可以直接连接到电池,在PCB上占用有限的空间即可提供所有功能,同时提高系统的安全性。

实时时钟IC, 独立RTC, 嵌入式RTC, M41T83, 电池和晶振, 定时器

产品类型:

实时时钟 (RTC) IC
我们提供各种产品,包括超低功耗器件、带有嵌入式晶振的标准封装器件,以及意法半导体集成锂电池和晶振的SNAPHAT。RTC的功能 包括报警管理、电池切换、重置等标准功能以及 用于安全应用的时间戳、防篡改等特殊功能。
定时器
意法半导体提供低功耗定时器,有单通道和双通道两个版本。这些单片式器件高度稳定,采用CMOS技术设计,生成精确的时间延迟或振荡。

行业标准的频率发生器采用双极性技术设计,工作频率低且功耗高,而 意法半导体的低功耗产品采用CMOS技术,不仅功耗低,还能以最高2.7 MHz的频率工作。