应用:
主要特性:
M48T201V和M48T201Y器件包括系统管理者功能,将外部标准低功耗SRAM器件转换到非易失性存储器 (NVRAM)。它们为具有1至16 Mb存储并可保留最多10年数据的外部低功耗SRAM提供控制和电池备份(切换)功能,以及实时时钟 (RTC)、可编程报警、看门狗定时器和方波输出。
16个TIMEKEEPERS®寄存器提供年、月、日、日期、小时、分钟、秒、校准、报警、世纪、看门狗和方波输出数据。

优势
- 两种器件都具有智能电源故障检测电路。
- 控制电路持续监测单一VCC供电是否超出公差。
- 当VCC超出公差时,电路将对SRAM写保护,这样即使低VCC值引发了不可预知的系统运行状态,也能提供高度的数据安全性。当VCC降低至电池备用切换电压 (VSO) 以下时,控制电路将连接电池,用以在电源恢复到有效状态前维持数据和时钟的工作状态。