电子销售点 (ePOS) 设备可确保快速、安全地处理电子金融交易。ePOS终端是NFC世界中最复杂的设计之一。它们必须严格遵循相关的支付标准,包括EMVCo LVL1和2或是PBOC(中国使用的方案)和PCI,以及FCC符合性声明等认证要求。 整套ePOS系统通常需要连接到负责处理库存管理和销售报告的中央服务器,其中可能包含多个固定终端,以及验证付款所需的便携式电池供电设备。使用移动终端时需要用到无线连接,通常为Bluetooth®低功耗 (BLE)、Wi-Fi或蜂窝网络连接。 阅读更多
ePOS、ECR和收银机
销售点(POS)终端通过读取借记卡或信用卡上的信息 — 使用ISO/IEC 7816系列、ISO/IEC 14443非接触式和磁条读取等既定标准之一 — 然后连接到银行的服务器登记交易,从而实现安全的支付交易。 便携式ePOS终端需要无线连接 — 通常通过蓝牙低功耗(BLE)、Wi-Fi或蜂窝网络连接到基站或银行。 ePOS终端受EMVCo Level 1和2标准、支付卡行业 - 数据安全标准(PCI-DSS)、中国人民银行(PBOC)有关交易认证规定、以及联邦通信委员会(FCC)等部门法规
查看应用详情 支付电子狗
支付电子狗是最基本的mPOS设备,通常通过音频插孔或BLE连接到也提供密码键盘的移动设备。mPOS电子狗在系统中的单一微控制器上运行EMVCo Level 1和2接触式和非接触式软件协议栈,以及PCI标准要求的基本篡改检测和加密功能. 我们的ST25R NFC读取器具备较高的灵敏度并促进天线适应性,可显著减少认证工作,从而有助于缩短上市时间。我们还提供蓝牙低功耗连接和符合Qi标准的无线充电解决方案。
查看应用详情 移动POS
销售点的一个明显趋势是用执行POS移动应用程序的平板电脑和智能手机取代传统的ePOS设备,并提供所需的后端和到移动POS终端(mPOS)的连接。mPOS甚至可以提供LTE连接,让它们既可以是移动支付设备,也可以是独立设备。这些终端运行EMVCo Level 1和2接触式和非接触式软件协议栈,以及符合支付卡行业合规要求的篡改检测和加密功能。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体具有许多特别适合这类应用的产品,包括NFC读卡器、超低功耗STM32L4微控制器,以及我们的Blue-RNG蓝牙低功耗片上系统。为完善产品,意法半导体为旗下的产品组合增添了便捷的USB-C充电和Qi无线充电解决方案。