储存到myST

服务器

数据中心通常位于密度极高的网络场中,其中需要容纳数千台服务器。随着企业不断将现场IT转给第三方场外IT,他们也在支持云采用的日益普及。云计算可以实现更为灵活的动态存储和处理,从而能够在降低终端用户IT基础设施成本的同时,提供附加服务。数据中心的服务器可以稳定、快速地传输数据,具有很强的处理能力和最佳电源效率。 我们可以将数据中心分为以下几大类:通用计算服务器、AI加速计算服务器、存储服务器和网络服务器。顾名思义,构建的每一类服务器都是为了优化服务器的工作负载或应用。一般来说,数据中心所使用的服务器类型取决于组织的具体需求。 阅读更多

AI加速计算服务器

通用计算服务器与通过AI加速的计算服务器的主要功能区别在于二者处理AI工作负载(如机器学习和深度学习)的能力。
通过AI加速的计算服务器通常搭载专用硬件,包括针对AI工作负载进行优化的图形处理单元 (GPU) 和现场可编程门阵列 (FPGA)。它们还可以运行TensorFlow或PyTorch等专用软件框架,以开发和运行AI模型。
查看应用详情

通用计算服务器

通用计算服务器设计用于处理各种计算任务,通常涉及运行应用程序、处理数据和执行计算等通用计算。
根据组织的具体需求,通用计算服务器处理的主要功能或服务可能有所不同,其中包括以下任务:
  1. 运行网站或网络软件等Web应用程序。
  2. 大量数据的数据处理,如数据分析和机器学习任务。
  3. 虚拟化:虚拟机可用于在单一物理服务器上运行多个操作系统或应用程序。
  4. 文档、图像、视频等的存储和管理
因此,通用计算服务器是适合各种计算任务、可灵活使用的多功能设备。
查看应用详情

主要挑战

确保服务器有足够的处理能力、内存、存储、网络带宽、冷却和安全功能,这对保持最佳性能至关重要。

我们的产品和解决方案

意法半导体可面向数据中心的服务器需求提供种类齐全的产品,其中涵盖了高级电源管理解决方案(包括48和12 V电源架构的电源转换IC)、微控制器、环境传感器、保护器件以及其他关键组件(如模拟功能和安全解决方案)。