储存到myST

直接连接式物联网节点

为了充分释放隐藏在物联网 (IoT) 概念中的全部可能性,截至2020年,将有超过200亿的海量设备连接到云端。利用云服务收集和处理数据可极大地提升与任何特定产品或系统进行交互时的用户体验和便利性。 将节点直接连接到位于云端的一系列商用平台(包括IBM Watson、Amazon的AWS或Microsoft Azure),并选择IP自带的有线和无线连接技术,可以尽量减少访问每个节点所需的基础设施。 意法半导体开发了包括预集成的云连接协议、配置和升级库以及软件开发套件 (SDK) 在内的一系列解决方案,用于支持可以让节点直接连接到云端的架构,从而帮助开发人员打造创新型联网设备和服务。 阅读更多

Sigfox

Sigfox无线连接采用了专利技术,可在工业、科学和医疗 (ISM) 无线电频段使用868 MHz(欧洲)和902 MHz(美国)的频率传输信息。该连接可利用超窄带调制为低功耗广域网 (LPWAN) 通信提供支持;该通信方法可以自由地穿过固态物体,且只需耗费很少的能量,因此能够实现信号的长距离传输。该网络基于单跳星形拓扑,且需要由移动运营商来传输所产生的流量。它可以通过能量采集技术为网络中的设备供电,从而能够以非常低的功率预算实现远程通信。 Sigfox与意法半导体携手推出了硅解决方案,从而能够
查看应用详情

Wi-Fi连接节点

Wi-Fi是一种可运用基于IEEE 802.11标准的设备实现无线局域网联网的技术,也是物联网领域的一种核心技术。 嵌入式开发人员可以在这里找到硬件和软件开发平台,从而快速开启自己的Wi-Fi云连接设备设计之旅。 意法半导体支持在启用了Wi-Fi功能的参考平台上运用多个云提供商的SDK,将节点连接到云端点,并启用可靠的遥感、致动和设备管理解决方案。  
查看应用详情

蜂窝网络连接节点

蜂窝网络是一种面向物联网的远程无网关无线连接解决方案,可通过电信运营商网络和基础设施将设备连接到云端。使用2G、3G、4G(包括LTE)以及目前的5G蜂窝连接解决方案的典型应用示例包括生鲜和冷冻食品包装容器跟踪器、电表、天气和包装传感元件以及手持式支付设备。 嵌入式开发人员可以在这里找到硬件和软件开发平台,从而快速开启自己的蜂窝网络到云端连接设备设计之旅。 意法半导体支持在启用了蜂窝网络功能的参考平台上运用多个云提供商的SDK,将节点连接到云端点,并启用可靠的遥感、致动和设备管理解决方案。  
查看应用详情