储存到myST

无线连接

无论对于什么性质或用途的网络,都会有一种相应的无线连接技术可以满足特定的范围、每比特能量和带宽需求,并且这种技术通常也是业内的标准。随着无线传感器网络甚至更广泛的物联网概念的不断演进,几乎所有电子系统都需要无线连接。
意法半导体的产品组合包括各种射频收发器、网络处理器IC和完全通过认证的模块,支持主流无线连接技术。包括6LowPan、无线M-Bus (wM-Bus)、Sigfox和LoRaWAN等的Sub-1GHz远程网络,以及Bluetooth-Smart®、LTE Cat 1和窄带物联网 (NB-IoT) 等。
阅读更多

60 GHz非接触式

无需许可的60 GHz射频毫米波V波段为实现短距离非接触式连接提供了新机遇;该波段能够在非常低的功耗下实现相对较高的几千兆数据速率,并提供非接触式点对点连接以及无需电缆和连接器的超低延迟解决方案。
查看应用详情

802.15.4 OpenThread

IEEE 802.15.4是由IEEE 802.15工作组管理的一个技术标准,它为低速无线个人区域网络 (LR-WPAN) 定义了物理层和介质访问控制 (MAC) 规范。因此,它构建了一个通用的标准MAC层,为ZigBee和Thread等协议奠定了基础,从根本上支持了再上层的协议栈。OpenThread是Thread®标准的开源版本,并在广泛支持的IEEE 802.15.4无线标准基础上生成。OpenThread协议可实现所有Thread网络层(IPv6、6LoWPAN、具有MAC安全性的IEE
查看应用详情

GNSS/GPS

基于全球导航卫星系统 (GNSS) 对资产、货物或车辆以及人或动物进行定位,可以提供各种各样的服务,包括车队管理、货物跟踪、道路收费、防盗、人员和宠物定位,以及辅助导航等。目前,全球仅有少数几个基于卫星群的全球卫星导航系统已经部署,包括全球定位系统 (GPS)、欧洲的Galileo、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗 (BDS) 和日本的QZSS。 意法半导体的Teseo系列GNSS定位IC和模块可带来可靠的高定位精度,并能同时处理不同的GPSS标准,满足不同系统的广泛需求。我们还提供嵌入式固件
查看应用详情

ISM无线电SubGHz

工业、科学和医疗 (ISM) 无需许可频段中1 GHz以下的部分被广泛应用于实现工业过程控制、家居和建筑自动化以及自动抄表应用的无线通信网络。 在这一频段,用户可以自由选择物理层特性(传输功率、调制方案、数据速率和信道带宽)和网络拓扑(星形或网状),也可以采用任何专有协议。这有助于用户定义最佳的解决方案,满足在大型工业过程控制网络中对成千上万的节点进行实时监测和控制所需的性能和系统效率要求。这部分射频频谱特别适合于赋能物联网和智慧城市网络,包括街道照明、智能停车和交通控制系统。 意法半导体提供射
查看应用详情

KNX无线

KNX连接技术符合以下标准的相关要求:
  • ISO/IEC 14543-3(全球)
  • CENELEC EN 50090和EN 13321(欧洲)
  • ANSI/ASHRAE 135(美国)
  • GB/T 20965(中国)
查看应用详情

LoRA

LoRa®是一种为机器对机器 (M2M) 和物联网 (IoT) 应用创建的低功耗广域网 (LPWAN) 而开发的无线通信技术。
查看应用详情

LTE:Cat M1和NBIoT

窄带物联网(NB-IoT或LTE Cat NB1)是一种低功耗广域网 (LPWAN) 射频技术标准,旨在通过蜂窝通信频段连接各种设备和服务。它是由第三代伙伴计划 (3GPP) 标准化的移动物联网 (MIoT) 连接技术之一,涵盖了专门设计用于物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M) 通信的增强型机器类型通信(eMTC或LTE Cat M1)和EC-GSM-IoT等技术。 用于连接LTE IoT蜂窝网络与云端 (STM32-C2C/LTE IoT) 的探索包 (P-L496G-CELL02)
查看应用详情

NFC / RFID

近场通信 (NFC) 技术可以提供短距离无线连接,实现电子设备间的双向交互通信。NFC类似于RFID(射频识别)技术,但NFC还包括一系列特定的标准(包括ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693),可确保具有NFC功能的设备之间的互操作性。 NFC使用感应耦合技术在两个NFC设备之间运作,工作频率为13.56 MHz。NFC设备可以从另一台NFC设备产生的射频磁场中获取能量,让设备可以在没有电池或电源的情况下运行,因此非常适合小型化应用,例如标签、贴纸、遥控钥匙或卡片。即使有供电,
查看应用详情

Sigfox

Sigfox无线连接采用了专利技术,可在工业、科学和医疗 (ISM) 无线电频段使用868 MHz(欧洲)和902 MHz(美国)的频率传输信息。该连接可利用超窄带调制为低功耗广域网 (LPWAN) 通信提供支持;该通信方法可以自由地穿过固态物体,且只需耗费很少的能量,因此能够实现信号的长距离传输。该网络基于单跳星形拓扑,且需要由移动运营商来传输所产生的流量。它可以通过能量采集技术为网络中的设备供电,从而能够以非常低的功率预算实现远程通信。 Sigfox与意法半导体携手推出了硅解决方案,从而能够
查看应用详情

WM-BUS

无线M-Bus(即无线计量总线)是一个开放标准,专为实现高效能智能计量和先进计量基础设施 (AMI) 应用而制定,目前正在欧洲迅速推广,用于电力、燃气、水和热量计量。 无线M-Bus网络即wM-Bus,是基于EN 13757标准的星形拓扑网络(有主设备和从设备),包括多种不同的工作模式:S、T、R和C (868 MHz)、F (433 MHz)、以及N (169 MHz)。 意法半导体提供一系列sub-1GHz的收发器、平衡-不平衡转换器和STM32微控制器,以及一套庞大的软件库,其中包括用于评
查看应用详情

ZigBee

Zigbee®是由Zigbee联盟设计的基于IEEE 802.15.4标准的无线协议。Zigbee协议以其可靠性、低功耗和互操作性而著称,可在复杂的射频环境中展现出卓越的抗干扰能力。Zigbee PRO认证确保了智能设备的互操作性,使不同厂商的物联网设备能够协同工作。 意法半导体是Zigbee联盟成员,并作为Zigbee解决方案发起者在联盟理事会中拥有一个席位,同时也是Zigbee联盟中国成员组 (ZMGC) 的理事会成员。 IEEE 802.15.4是由IEEE 802.15工作组管理的一个技
查看应用详情

蓝牙低能耗

蓝牙无线连接技术基于由蓝牙技术联盟 (SIG) 管理的IEEE 802.15标准。SIG组织制定和更新蓝牙规范,监管资格认证计划,同时保护相关商标。意法半导体是蓝牙SIG的成员公司。蓝牙在2.4至2.485 GHz的无需许可的ISM频段运作,借助自适应跳频 (AFH) 等技术手段,与其他无线技术在这段拥挤的射频频谱上协调共存。蓝牙低功耗(又名Bluetooth Smart®)符合蓝牙4.x和5.x标准,专注于电池驱动的无线器件(如用于医疗保健、运动和健身的传感器)、以及接近和安全应用等。意法半导
查看应用详情