储存到myST

零售物流

与物流相关的成本是零售分销和销售过程的重要组成部分。如何优化供应链和物流管理系统是零售业的一个重要问题,因此企业纷纷投入大量资金,以便在配送过程中和在仓库中追踪和监控商品。到目前为止,最常用于管理和简化物流的技术一直是条形码和RFID标签。HF (13.56 MHz) RFID标签主要用于柜台 (PoS),而UHF (800 MHz) 标签主要用于仓库和外部空间。  为了更加便捷地读取标签和条码,客户通常将条码扫描器和RFID读卡器集成到便携式数据终端中,从而使相关人员的工作变得更加轻松和高效。 阅读更多

NFC HF读卡器

NFC HF读卡器适用于短距离通信,其中一端的设备(即NFC标签)是完全无源的。这些读卡器基于以下国际标准:ISO/IEC 14443,适用于距离标签不超过10厘米的短距离通信;ISO/IEC 15693,支持与1到2米距离内的NFC Forum Type 5标签进行通信。
查看应用详情

RAIN UHF读卡器

射频识别(RAIN)是一种确保取范围可达10米的超高频(UHF)RFID技术。该读取器在物流行业中广泛用于追踪和盘点仓库存货,可以嵌入手持设备、平板电脑、POS解决方案、智能信息亭、智能镜子、货架读取器、以及网关或固定式读取器。 我们提供高性能、低功耗的ST25RU3993 RAIN RFID UHF读取器芯片,该产品可以与我们的32位STM32微控制器一起使用,有助于开发小型化的低功耗RAIN UHF读取器。
查看应用详情

便携式数据终端

便携式数据终端是电池供电的手持数据终端,广泛应用于制造链、库存管理、清点盘存、物流、保真卡和跟踪系统等领域。便携式数据终端提供一系列物品识别方法,条形码和二维码扫描器、磁条读取器、卡芯片读取器、NFC标签读取器,以及可选的热敏打印机和带有显示和触摸屏的用户界面。 我们提供全方位的NFC HF和UHF读写器(基于高性能32位STM32H7 / F7微控制器)、坚固耐用的EEPROM装置(存储物流数据)、还有触摸屏控制器、集成式步进电机驱动、交流-直流(AC-DC)和直流-直流(DC-DC)电源管理
查看应用详情

室外实时监测

随着供应链流程的国际化,集装箱和托盘中的资产在到达最终目的地之前会在全球范围内运输很长一段时间。越来越多的用户正在其应用中使用实时、低功耗且电池续航时间更长的智能追踪器,以定位资产在仓库、物流枢纽和运输过程中的位置。
查看应用详情

条码扫描仪

几乎所有在零售市场上销售的商品都自带一维码(含有根据不同标准生成的电子产品标识码 (EPC)),或是通常用于营销目的的QR码格式的二维代码。  条码扫描器均需使用激光二极管来照亮代码,并使用激光二极管检测器或CMOS相机模块来读取数据。这些读卡器可以安装在销售点,也可以作为手持式设备(可以通过电源线供电,也可以用电池供电)使用。
查看应用详情

电子货架标签

为了确保商店货架上显示的价格始终准确或是立即启动促销活动,电子货架标签(ESL)目前在百货店普遍使用。ESL可以通过多种方式接收信息,包括室内红外、蓝牙低功耗(BLE)或其他专有的无线连接技术。ESL基于LCD或电子纸(e-INK)显示技术,电池寿命是关键因素(可达10年之久)。ESL还可以包含一个NFC接口,以支持客户互动、参数配置和固件上传。
查看应用详情

货物保障

  跟踪和监控货物是向供应链利益相关方和最终客户提供信息的有效方式,可以帮助他们有效应用保修条件和使用条款。环境和惯性传感器能够记录有价值的信息,确保食物在运输和售前流程中储存在合适的湿度和温度条件下,并确认消费电子产品在购买后没有被其所有者滥用,因此特别适合保护制造商、运输方和消费者的利益。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体面向物流应用推出了多种关键产品,如NFC标签、双接口动态NFC标签、NFC读卡器以及用于UHF标签的RAIN(射频识别)读卡器。