储存到myST

智慧城市

智慧城市利用多种先进技术和数据分析能力构建出更宜居、更具可持续性、更公平的城市环境,提升市民生活质量。
智慧城市的主要目标之一就是优化出行服务,如公共交通、停车管理、共享出行和共享单车等,以缓解交通拥堵,改善空气质量。
此外,智慧城市同样注重能源管理,包括电力、天然气、水资源以及供暖/制冷等,通过能源计量和数据分析,降低能耗、成本和温室气体排放量。
诸如监控摄像头和紧急响应系统等公共安全设施已经成为智慧城市基础设施的重要组成部分。
同时,许多新技术也在智慧城市中得到应用,例如,可构建高能效楼宇、提高舒适度并降低维护成本的智能楼宇,以及可提升医疗服务和市民健康水平的数字健康监测或远程医疗。
阅读更多

了解 智慧城市 的应用详情

技术挑战

部署智慧城市的过程同样面临着重大挑战。这些挑战包括需要收集和分析大量的数据、实现不同系统间的集成与通信,以及需要利用强大的网络安全措施来保护敏感数据。

意法半导体解决方案

意法半导体面向智慧城市应用提供了丰富的产品和解决方案,其中包括低功耗且安全的STM32微控制器和处理器,以及适用于短距离连接的有线 ( KNX) 和无线连接解决方案,例如 KNX-RF蓝牙低功耗ICLoRasub-GHz ICZigBee、UWB、 NFC以及 RFID等等。
意法半导体还提供了大量用于温度和气候控制系统的环境传感器,并辅之以用于家居和楼宇自动化系统的高级运动传感器,以及用于执行存在检测的飞行时间、红外 (TMOS IR) 和图像传感器。
此外,意法半导体电源管理IC可确保所有联网设备在各个成本点上均能够达到最高的潜在效率。