储存到myST

移动基站

移动基站也称为基站收发信台 (BTS),是任何移动通信网络或广域网 (WAN) 中的固定式无线电收发器。基站将移动设备连接到网络,并将其路由到网络中的其他终端或移动运营商的核心网络。
网络可以基于任何无线通信技术,如GSM、CDMA、3G、4G、5G和6G移动网络、WiMAX宽带以及Wi-Fi连接。 典型的基站收发信台包括多个子系统:
  • 基带单元 (BBU),负责处理所有基带信号,并通过光纤将基站连接到移动运营商的核心网络。
  • 无线电单元或远程无线电单元 (RRU),放大并将从BBU收到的无线电信号传输到天线。
  • 在最新的移动网络(5G及以上)中引入的有源天线系统 (AAS),支持基于天线阵列的多发多收技术 (mMIMO)。
阅读更多

基带单元 (BBU)

基带单元 (BBU) 是移动基站的关键组成部分,负责信号处理、资源分配和协议管理等任务,确保移动设备和网络之间的高效通信。它还通过加密确保安全,并对干扰和网络操作进行管理。O-RAN架构中的BBU连接到远端射频单元(RRU) 和有源天线系统 (AAS) ,采用支持该系统的高速光纤链路集中控制多个射频单元,从而优化资源使用和网络性能。
查看应用详情

有源天线系统 (AAS)

移动基站中的有源天线系统 (AAS) 是指可将天线和射频 (RF) 组件集成在一个单元中的收发器。这种集成既可提高移动网络的性能,又能实现以下一些先进功能: 波束赋形 AAS能够形成窄波束,这些波束可定向到特定用户或区域,从而提高信号强度并减少干扰。 波束的方向和宽度可以实时调整,以优化覆盖范围和容量。 多输入多输出 (MIMO) AAS使用多个传输和接收天线,因此其支持MIMO技术,可通过同步传输不同的数据流来增加网络的容量。 空间复用允许通过同一个频率信道传输独立的数据信号,从而有效地实现信
查看应用详情

远程射频单元 (RRU)

远程无线电单元 (RRU) 通常称为远程无线电头 (RRH),是无线基站上常见的收发器。这些收发器将无线设备连接到无线网络。RRU已成为当今新型分布式基站最重要的子系统之一。RRU包含基站的RF电路以及模数/数模转换器和上/下转换器,可连接并驱动基站的天线。 在无线网络中,RRU负责在基站和移动设备之间收发无线电信号。它还可以执行各种信号处理任务,如放大、过滤和调制/解调。在移动基站中,一个或多个远程无线电单元通过光电链路与基带单元相连。因此,使用RRU可以为无线网络部署提供更大的灵活性和可扩展
查看应用详情

主要挑战

移动基站设计师通常需要考虑以下问题:

  • 兼容性,确保可以在不同厂商设备之间集成基站收发信台。
  • 可扩展性,确保基站能够扩展以支持多种新协议,从而满足不断增长的移动服务需求。
  • 能效,减少移动基站的碳足迹。
  • 安全性、身份验证、隐私和监管合规性,确保移动网络安全可靠。

我们的产品和解决方案

意法半导体通过向市场提供一系列创新产品应对上述挑战。
我们的产品涵盖了一系列32位微控制器和微处理器,均配有整套硬件外设和软件开发工具。

安全可靠的意法半导体解决方案包括一系列产品,作为完整生态系统的一部分,它支持身份验证、建立安全连接、安全启动和固件升级,以及可信网络接入。

意法半导体提供完整的电源器件产品组合,包括IGBT、晶闸管、功率整流器和MOSFET、电源模块和系统级封装 (SiP) 解决方案,可以提高移动基站的能效。

我们品类齐全的惯性和环境MEMS传感器还可以提升基站收发信台的功能。