储存到myST

一次性用品

通常而言,跟踪包裹、信件、纸箱和包装最适合采用一次性解决方案,当然,成本必须合理。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Disposable

技术挑战

技术挑战

从本质上来讲,极其低廉的成本是一次性系统解决方案的核心竞争力;因此,条形码标签或无源RFID标签将是此类解决方案的理想选择。RFID标签内含RFID/NFC技术不可或缺的EEPROM存储器,这是其有别于标准二维码和条形码的一项非常重要的优势。该存储器不仅支持分配唯一ID,还可存储由64位密码保护的信息,从而确保为不同的用户提供不同的访问权限。

因此,具有数据保护和篡改检测功能的无源NFC标签能够很好地抵御伪造行为,从而有效解决令许多品牌制造商头疼的灰色市场扩大问题。举一个典型的例子,客户可以使用带有唯一ID的RFID NFC无源标签,以确保第三方分销商只将库存交付给经过授权的零售商和经销商。

该标签还有一个典型用例,那就是监测温度等环境参数。在此用例中,用户可以将专用的低成本MCU连接到动态NFC标签,以便处理传感器数据记录。

数字纸标签可以直接存储数据,甚至能够随着物品在供应链中的移动以安全的方式更新信息,因此其在商品识别方面的有效性要远超二维码和条形码。此类新数字标签采用了保护性内存,最高可存储64 KB的数据;这一数字远远超过了传统条形码能够存储的数据量。此外,该标签还可以携带唯一标识符;这些标识符需由芯片制造商进行预先编程和分配,可充当任意数量的网页式支持数据的指示器——这种方式要比二维码更加可靠。

用户可以将NFC作为入口点,以访问区块链中跟踪的特定对象的受保护交易总账。它可以帮助授权用户查看一个对象从创建到当前状态的完整历史记录。区块链中的NFC标签可以通过简单、经济且仅限双方的概念来实现可靠的端到端可见性,从而验证实物资产的真实性和质量。

意法半导体解决方案

除了上述NFC标签功能之外,ST25芯片还可利用能量收集技术来延长电池寿命,且在某些情况下甚至无需使用电池即可实现完全自主运行。

ST25T产品系列提供了一系列可在13.56 MHz频率下运行的NFC RFID标签。这些IC和芯片配有512 b至64 Kb的EEPROM存储器,可用于存储产品或物品信息,并支持在端到端供应链的任何阶段随时上电检索上述信息。 

此外,它们还具有在EWS阶段分配的唯一标识符和Trust25数字签名,并配备了计数器、数据保护和篡改检测功能,可以针对伪造实施多层防御。可以为不同的数据分配不同的访问凭证,从而在产品的生命周期内实现针对特定用户的智能数据访问场景。

ST25TV-eSEAL是一款即用型一次性跟踪演示板,可帮助用户评估ST25TV系列NFC标签Type 5 的特性和功能;该演示板具有篡改检测功能和专有的TruST25数字签名,以及专用的ST Asset tracking应用和DSH-ASSETRACKING网页式云仪表板,可以帮助监控和简化多技术解决方案的管理过程。

此解决方案可与环境和运动传感器监测数据搭配使用,以检测因坠落或极端温度/湿度条件造成的损坏;甚至可以使用气压传感器来检测飞机的高度或运输情况,并在起飞和降落阶段发出信号。

网页式云仪表板支持完整的端到端应用概念验证,且意法半导体可以提供由AWS负责技术支持的免费资产跟踪仪表板;客户可随意将上述仪表板与意法半导体传感器节点搭配用于应用开发。