了解 电池充电器 的应用详情
关键挑战
为了满足用户需求,智能手机、笔记本电脑和平板电脑的电池充电器必须做到小巧、超薄和轻量。除了高效,便携式充电器和移动电源还必须确保待机模式下的超低电流消耗,并保持尽可能长的使用时间。
在认证方面,电池充电器设计必须采取适当的EMI和过电压保护措施,以避免或立即停止危险的运行状态。因此,必须通过使用具有精确电压、电流和温度传感与控制功能的高品质电源管理和监控IC,来确保安全的充电和放电。
我们的产品和解决方案
意法半导体通过独特技术和产品,帮助工程师以出色的解决方案应对各自面临的挑战和机遇。除了我们丰富的STM32微控制器产品及其相关协议,开发人员还可以借助我们的功率MOSFET、IGBT、整流器,以及电源管理IC,实现高功率密度和低待机功耗的节能型设计解决方案。
我们广泛的高精度环境和运动MEMS传感器适用于所有低功耗设备和电池供电型应用,而我们的保护和EMI滤波器包括齐全的高性能组件,可确保安全的电子系统运行和抗电磁干扰性能。
我们的无线电池充电器IC针对各种应用进行了优化,且涵盖所有主要标准和技术,符合新版无线充电联盟(WPC)Qi规范和其他主要无线充电标准。
此外,意法半导体提供全面的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您减少开发时间和成本,从而抢占市场份额。