能量储存装置的应用在能量分配网络中越来越普遍,其储备容量可用于平衡目的、峰值负载削减或负载转移。 住宅或商业建筑中的两个用例尤为重要:通过减少高峰时段的电网能耗来帮助消费者降低电费,帮助避免与越来越多的电动车(EV)快速充电安排有关的稳定性和压降问题。 这些系统核心的功率转换器与电网、电池甚至可能与太阳能电池板存在相互作用,它们必须以高效率和出色的可靠性长期运行。 半导体技术和产品是竞争性设计的关键推动因素,我们具有一系列产品和解决方案,包括碳化硅(SiC) MOSFET和二极管、HV超结MOSFET和IGBT、特定应用模拟产品(ASSP)(包括IGBT和MOSFET栅极驱动器以及STM32微控制器),以帮助开发人员应对这些挑战。 阅读更多
商用电池储能系统
商用储能电池系统运行功率超过100 kW,可用于平衡用电高峰(调峰)、削峰填谷以及提供应急备份和频率调节,从而确保电网稳定和电力质量。储能电池系统通常会与可再生能源(包括风能和太阳能)相结合,使其多变的间歇性输出变得更平稳。该系统通常包括用于连接电网的双向直流-交流逆变器和双向直流-直流转换器,可以独立控制进出每个电池架的电流。这样可确保其处于最佳运行状态并帮助减少电池不平衡,从而改善系统的效率、容量、使用寿命和维护质量。
查看应用详情 家用电池存储系统
家用电池存储与可再生能源(包括太阳能)发电相结合可以确保家庭能源独立,有助于更好地管理能源流。 电池中储存的多余电力和能量可以在用电高峰期和能源价格高企时为房屋供电。还可以在夜间和停电时提供备用。在此类储能系统中,混合逆变器与单串或多串太阳能电池板组和电池组连接到同一单元。
查看应用详情 电动汽车充电 - 交流和直流壁挂式充电器
如今您能够在家中、办公室和私人停车场找到的大多数电动汽车充电站所使用的都是交流充电方式。充电速度取决于汽车电池的容量、功率密度和充电功率,以及充电基础设施能够支持的功率(其上限通常为22 kW)。 另一方面,直流充电站能够实现更高的充电功率。直流充电站通常会部署在高速公路附近或是公共充电站内,一旦您没有足够的时间为汽车电池充电,该充电站就会成为您理想的解决方案。 直流充电的充电功率可达40KW,目前正以壁挂式直流充电器的形式进入家用充电站领域;该充电器为客户带来了全新的应用选项,它不仅支持快速充
查看应用详情 电动汽车充电 - 直流快速充电站
道路上电动汽车数量的不断增加推动了市场对充电站(包括直流快速充电站和符合CHAdeMO标准的快速充电站)需求的上升。 直流快速充电站可为汽车提供三级充电服务,仅需充电10到12分钟即可供其行驶100公里。2级充电器可为电池提供交流电源(随后通过车载充电器转换为直流电源),而3级快速充电器则可直接提供直流电源,此举大大缩短了充电时间。 目前直流充电站主要面向以下三个功率级别:用于城市用途的50 kW及以下功率、用于高速公路的150 kW功率,以及用于超级跑车/卡车/公共汽车的350 kW功率。
查看应用详情 Sub-system: