照明控制已从简单的三端双向可控硅调光器演变为更加复杂的解决方案。新应用需要用到不同的照明控制,其中包括光传感器、数字和PWM调光器、基于DALI网络的系统以及用于家庭乃至舞台照明的无线编程解决方案。开发基于智能网络的照明控制解决方案有效提升了LED和其他照明系统的价值。 阅读更多
变光器
调光器允许用户调节环境照明亮度,以帮助其提高舒适性和降低能耗。该产品可以采用简单的手动旋钮式操作,或是通过遥控器进行操作,甚至可以作为楼宇照明控制系统的一个组成部分使用。
查看应用详情 照明传感器
LED照明系统在全球范围内被广泛接受,使其成为将智能传感器集成到物联网 (IoT) 生态系统中的理想选择。照明系统中采用有线或无线连接的照明传感器可以有效提升能源效率。 在照明系统中增加接近和运动传感器以及光传感器和红外 (IR) 传感器可以大大提高能源效率。当区域内无人或环境光照度充足时,使用这些传感器来关闭或调暗灯光可以显著节省能源。 家庭、办公室和工业环境越来越需要利用差异化的照明方案来提高能源效率。
查看应用详情 照明无线控制
如今的智能LED灯泡支持用户控制亮度和颜色等特性。这些属性需通过驱动器进行控制,且可在制造、分销、安装或维护过程中随时进行编程和修改。 通过应用NFC技术,用户能够利用智能手机、平板电脑或便携式NFC读取器进行无线编程,且无需为LED驱动器供电,在减少开发时间和成本的同时提高了设备的灵活性和节能效果。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
凭借与主要照明供应商的长期合作关系以及自身在分离和集成功率器件领域的领先地位,意法半导体能够为各类工业、住宅、商业和建筑照明应用及其有线(如电力线)或无线 (RF) 控制应用提供高效率和成本优化的解决方案。