红外传感器

用于人员检测的红外传感器意法半导体的红外传感器(IR传感器)旨在精确检测物体运动,并通过测量视野内物体的红外辐射来感知人员是否在场。

当前有多种不同的技术支持基于IR的传感器,而意法半导体提供的TMOS IR传感器解决方案以高精度和低功耗进行人员或物体的在场检测和运动检测,直接采用数字接口。

TMOS IR传感器应用

意法半导体的TMOS IR传感器能够支持多种用例,检测人员或物体是否在场以及我们周围发生的运动。

智能家居和智能楼宇
智能家居
  • 智能家居/楼宇
  • 在场/运动检测
节能型智能照明
智能照明
  • 在场/运动检测
  • 节约能源
智能物联网空调
智能物联网家电
  • 在场/运动检测
  • 节约能源
安全报警系统用于在线检测
安全报警系统
  • 在场/运动检测
  • 节约能源

 

什么是TMOS IR传感器?其工作原理是什么?

TMOS代表热MOS。该传感器在制造时采用独有的CMOS-SOI工艺技术。TMOS的工作原理是将物体发射的红外辐射集成到其视野(FoV)中。这种辐射能够抵达其MEMS热绝缘栅,通过意法半导体先进的MEMS技术实现。

 

红外传感器类型

意法半导体的红外传感技术基于一种热绝缘型MOS晶体管阵列:红外辐射入射到栅极上可以使MOS晶体管产生偏压,用于远程感知物体或人员的温度。该创新技术之所以能为系统设计人员提供诸多优势,是因为其灵敏度明显优于已知的竞争技术(如PIR),并且能够感知静止目标。这两个关键优点不仅能够支持新的应用,还大幅降低了系统成本(例如,不再需要Fresnel透镜等红外聚光器)。

 

意法半导体TMOS IR传感器的关键优点

  • 能对静止和运动目标进行在场检测
  • 无需Fresnel透镜即可检测4米以内的目标
  • 内嵌智能算法降低了功耗
  • 小型封装
  • 数字接口
白皮书:用于AI驱动的智能工厂的传感器