Matter是一项确保互操作性的开源标准,由连接标准联盟 (CSA) 托管。
Matter能确保使用各种IP技术的智能家居和智能楼宇设备之间实现无缝交互。该标准可让不同品牌的产品安全顺畅地进行交互,同时保障数据的隐私安全。
Matter应用层能够在开源交付和认证基础架构中处理诸多应用,因而广受业内欢迎。

应用


互连设备在Matter网络中的角色
在智能家居中,互连设备基于Wi-Fi、Thread或以太网技术运行,每台设备在Matter网络中都有特定的角色。
这些设备还需要支持调试,即在现有Matter网络中添加新设备的过程。借助近场通信 (NFC),可通过Bluetooth®低功耗进行设备调试。

- 终端设备为联网对象,服务于灯或门锁等最终应用。
- 网关等路由器/网桥对象从终端设备路由数据,将数据从一种协议传输到另一种协议(例如从Wi-Fi到Thread)。
- 控制器包括智能手机或平板电脑等设备,用于将终端设备添加到Matter网络中。设备调试通过Bluetooth®低功耗进行。可以通过手动输入密码、扫描二维码或使用NFC(只需在智能手机中轻轻一触)来启动调试。

Matter桥接用例

为什么使用NFC进行设备调试?
NFC是一种广泛应用的技术,已集成到大多数智能手机中,是一种直观可靠的入网解决方案,可简化调试体验。由于NFC可以完全集成到设备中,因此既稳健又隐蔽。
除设备调试外,NFC还可用于更改设备参数设置、启用客户重新互动策略等。
为什么要使用安全芯片来证明设备属于Matter生态系统?
确保Matter设备是真实的,并且可与提供制造商证书和管理Matter设备认证的安全芯片互操作。STSAFE安全微控制器通过设备制造商的证书进行个性化定制,并预配置了用于Matter设备认证的加密协议。使用STSAFE的设备制造商无需在对象配置过程中实施高成本或复杂的安全流程,即可有效防止Matter对象的克隆和过量生产。
了解我们的产品组合
MCU/MPU

优势
- 意法半导体产品组合涵盖所有类型的Matter设备
- 低功耗解决方案,适合电池供电设备
- 综合生态系统,便于快速开发
- 支持多种无线通信协议,满足Matter要求
- 产品质量有保证,使用寿命长
精选合作伙伴
通过我们与Commscope的合作,全面探索意法半导体Matter解决方案的卓越价值。凭借其先进的安全解决方案和服务,用户能够轻松高效地启用安全的Matter连接和智能家居产品,这得益于其配置客户端与STM32 MCU的全面集成。

STM32软件生态系统
STM32 Matter软件示例
意法半导体提供了两个用例的示例项目,用于展示Matter与STM32 MCU如何搭配使用。
其中一个示例演示了在STM32WB系列2.4 GHz无线微控制器上实现基于Thread和RCP模式网关的Matter设备,而另一个示例演示了如何基于STM32H7高性能系列将Matter与非Matter技术桥接。