Sigfox是世界领先的物联网 (IoT) 连接技术提供商,其遍布全球的网络能够侦听数十亿设备的广播数据。Sigfox可以接收世界各地的物联网设备发送的非常微弱的信号;其设备耗能极低,仅凭天然能量收集技术即可为数据传输提供充足的电力。
这款强大的解决方案具有以下3大优势:
- 低能耗:我们独有的连接解决方案可实现能耗最低的设备到云端通信。我们可以通过简化通信来实现无与伦比的低能耗。不久之后,我们就不会再需要更换电池或为电池充电了,因为这些设备会自行产生电量。
- 低成本:Sigfox可凭借简单的连接方法提供极具价格竞争力的连接订阅;更重要的是,Sigfox支持使用结构极其简单且性价比极高的硅模块。
- 互补技术:Sigfox兼容蓝牙、GPS 2G/3G/4G和Wi-Fi。将其他连接解决方案与Sigfox结合使用,可以显著改善业务应用以及用户体验。
Sigfox致力于连接未完成的连接!一种价格亲民、远距离且低功耗的解决方案,适用于多种工业和消费类应用。Sigfox可凭借遍布全球的LPWA网络和内容丰富的专家合作伙伴生态系统,提供开箱即用的双向安全通信服务,从而发挥物联网 (IoT) 的真正潜力。Sigfox能够提供一种标准化的方式,以便用户利用一组基于标准的API从传感器和设备收集数据。此外,颠覆性的Sigfox技术以最低的成本实现了遍布全球的超长电池寿命解决方案,使传统的蜂窝M2M应用得到进一步的完善。
意法半导体围绕超低功耗的高性能S2-LP射频收发器和远程无线STM32WL微控制器构建了一套完整的Sigfox生态系统。设计人员能够快速熟悉我们的Sigfox USB Kickstart开发套件,并充分利用种类齐全的评估板、软件、固件和应用说明,以帮助缩短开发时间和降低成本。