Amazon Sidewalk产品

Amazon Sidewalk是一个开创性的共享网络,旨在提升兼容设备的连接性能与功能水平。通过利用Echo和Ring等Sidewalk中继器(桥接器),该网络可扩展低带宽网络的覆盖范围,确保设备即使超出住宅范围也能保持与云端的连接。

这一创新且标准化的技术为用户带来全新体验,包括无缝的物品定位和智能家居服务的增强控制。

Amazon Sidewalk采用可靠的隐私和安全措施保护客户数据,让用户在享受更高水平互连环境带来便利的同时安心无忧。

应用

家居监控图案
家居监控
资产跟踪图案
资产跟踪
智能表计图案
智能表计
定位图案
定位
    在Amazon Sidewalk网络中,互连设备可在确保无缝连接和扩展功能方面发挥关键作用。以下是互连设备在Amazon Sidewalk网络中起到的关键作用:
  • Sidewalk桥接设备(中继器):此类设备(如Echo和Ring设备)可将支持Sidewalk的设备连接至Sidewalk网络和互连网。它们能够扩展网络的覆盖范围,使兼容设备即使处于传统家用Wi-Fi网络范围之外也能保持互连状态。
  • 支持Sidewalk的设备:此类终端设备可通过由Sidewalk桥接器创建的网络连接到Sidewalk网络。此类支持Sidewalk的设备适用于多种应用,例如智能灯具、宠物跟踪器和传感器等。这种互连功能的强化能够显著提升这些设备的整体功能表现。
  • 广域社区联网:对网络的贡献:当互连设备处于Sidewalk桥接设备的覆盖范围内时,它们会将自身一小部分互连网带宽贡献给Sidewalk网络。这种集体性的贡献将有助于建立起一个共享网络,以确保所有互连设备即使在没有传统Wi-Fi网络的情况下也能保证持续的网络连接和关键信息的更新。
    Amazon Sidewalk的关键特性:
  • 低带宽:仅需传输少量数据,从而延长通常由电池供电的终端设备的电池寿命。
  • 覆盖范围更广:得益于无线技术和社区联网功能,设备能够在比本地Wi-Fi覆盖范围更远的距离内保持连接。
    Sidewalk覆盖地图
  • 安全性:通过加密技术保护网络中共享的数据。
    用于构建Amazon Sidewalk的技术:
    该协议目前采用三种可选无线技术,逐步扩展连接范围,从短距离覆盖到城市或农村区域。
  • Bluetooth®低功耗用于设备之间的短距离连接,功耗低,便于设备的初始设置。连接范围可达数百米或超出门前范围。
  • Sub-1GHz FSK(频移键控调制)用于设备与桥接器之间的数据传输,长距离覆盖范围可达约1 Km,或超过栅栏范围(也被称为同步HDR:高距离范围)
  • Sub-1GHz CSS(啁啾扩展频谱调制)用于设备之间的长距离通信,可延长互连设备的覆盖范围,最长可达约10 km,或郊区范围(也被称为异步LDR:长距离范围)
    可基于以下技术打造支持Sidewalk的设备:
  • 仅Bluetooth® LE
  • Bluetooth® LE + 长距离 (FSK)
  • Bluetooth® LE + 长距离(FSK和LoRa)

上述所需技术和功用能够凸显出无缝连接和网络在Amazon Sidewalk生态系统中的重要作用,因此用户在选择具有嵌入式无线功能的微控制器时务必对其有所了解。

Amazon Sidewalk生态系统

产品类型

STM32WBA5和STM32WL5无线MCU系列完全适配并支持各类Amazon Sidewalk设备。

STM32WBA基于Arm® Cortex® M33内核,搭载了TrustZone®技术且工作频率可达100 MHz;该器件支持Bluetooth®低功耗5.4通信协议,并且具备确保满足Amazon Sidewalk安全标准所需的安全资产。

STM32WL5能够与Amazon Sidewalk生态系统完全兼容,并支持LoRa和FSK调制。该器件基于Arm® Cortex® M4M0+双核配置,M0+内核运行频率可达48 MHz。

STM32WBA5与STM32WL5解决方案相结合,成为符合Amazon Sidewalk标准的解决方案,在处理能力和内存占用方面提供了能够满足未来需求的可扩展性。此外,双芯片分区架构允许创建创新、灵活的编码方案,从而在固件升级 (FUOTA) 等设备生命周期操作中保护器件安全功能。

对于更精简的应用需求,可用性价比更高的S2-LP Sub-GHz FSK收发器替代STM32WL5无线MCU,与STM32WBA5组合使用。该解决方案支持BLE + FSK覆盖范围(不支持CSS调制),能够满足多种连接范围需求。

STM32WBA55和STM32WL5 MCU适用于NUCLEO-WBA55CGNUCLEO-WL55JC1开发板。S2-LP可作为扩展套件与X-NUCLEO-S2915A1搭配使用。

面向Amazon Sidewalk产品的开发工具

X-NUCLEO-S2915A1
Nucleo开发板
开发板X-NUCLEO-S2915A1
NUCLEO-WBA55CG
Nucleo开发板
板件NUCLEO-WL55JC1
NUCLEO-WL55JC1
Nucleo开发板
板件NUCLEO-WL55JC1

Sidewalk的其他优势

Amazon Sidewalk旨在以一种安全、易用且高效的方式来提升智能设备的连接性能与实用性。和使用任何其他技术时一样,用户在决定是否加入网络之前应充分考虑自己的需求和隐私偏好。

    可靠性更高:
  • 冗余性:如果连接出现故障,设备可连接到附近的Sidewalk桥接器,确保始终在线。
  • 稳定性:Sidewalk提供稳定的连接,即使在连接不畅的地区也能正常使用。
    设置与使用更加简便:
  • 易于设置:设备可自动连接到Sidewalk,用户几乎无需操作。
  • 用户友好:Amazon会管理网络复杂性,为用户提供无缝体验。
    社区支持:
  • 邻里网络:通过兼容的跟踪设备帮助定位宠物或贵重物品。
  • 集体利益:随着更多用户加入,网络变得更强大、更具支持性。
    设备兼容性:
  • 广泛的生态系统:兼容灯具、传感器、跟踪器等多种设备,构建多功能智能设备生态系统。
    经济高效:
  • 无需支付额外费用:仅占用您家中少量Wi-Fi带宽,不会产生额外费用。
  • 资源共享:通过共享互连网带宽高效运行,无需单独的数据计划。
    创新与发展:
  • 开发人员支持:Amazon鼓励开发人员打造面向Sidewalk网络的全新应用和设备。
  • 未来发展潜力:该网络将支持越来越多的IoT设备和服务。
    始终支持升级的设备群:
  • 自动更新:设备自动接收固件更新以持续改进功能和安全性。